This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSSOLARUINVKIT:TMDSSOLARUINVKIT:如何使其正常工作。

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/980589/tmdssolaruinvkit-tmdssolaruinvkit-how-to-make-it-work

器件型号:TMDSSOLARUINVKIT
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

您好!

我已经购买了此太阳能逆变器套件、并尝试使其在实验室环境中正常工作。 迄今为止,我已经完成了以下步骤:

1.由12V 和15V 电源供电

2.短接 TP8和 TP9

3.在 PV+和 PV-之间连接了一个实验室电压电源(30V)。

此时、我希望获得110V 的输出。 但我只能测量~100mVrms。 我还需要执行哪些其他步骤。  

此外、我不确定从何处获取软件来控制 PCB、或者使用哪种软件、因为它不附带任何 DVD 或 USB 驱动器。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此设计的软件位于 controlSUITE www.ti.com/.../CONTROLSUITE

    请按照分步指南操作  

    C:\ti\controlSUITE\development_kits\TMDSSOLARUINVKIT_V100\Docs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 我正按照您的建议使用 controlSUITE 软件。 本部件快速入门指南第6页包含以下说明。 第2步需要使用 GUI Composer、我不知道在哪里找到该程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于不再维护 controlSUITE、某些功能由于操作系统和窗口等的变化而无法正常工作

    您将需要遵循 UG 而非 QSG、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manish、您好!

    感谢您的回答。 我遵循您的建议、能够与设备进行通信。 我对将设备连接到电网有疑问。 连接到电网是否意味着将逆变器的输出(TP15和 TP16)连接到墙壁插头、或者它是否应该连接到房屋的主面板?

    我在提出此问题时参考下图。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anurag、  

    此设计旨在帮助您了解系统、不是完整的终端设备设计、仅在实验室环境下进行测试。

    我建议使用 UG 中所述的交流电源和仿真连接对其进行测试。  

    -Manish  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我有一个跟进问题、因为我仍对板工作有疑问。 我按照 用户指南第32页上的说明进行操作。 我已设置构建= 1、MPPT = 0、Grid_Connect = 0。

    我在 TP8/9和 TP10之间连接了一个800 Ω 电阻器、并在 TP12和13之间连接了一个50V 电源。 下面是我看到的内容:

    1.系统未从电源汲取任何电流。

    2.我按照 UG 第34页上的说明进行操作、并设置 ClearFlyBackTrip 的值= 1。 但是、当我这么做时、 EPwm3Regs.TZFlG.all 变量不会变为0。 其值 保持为8

    3.我不测量 TP8/9和 TP10之间的任何高电压。  

    如果能帮助解决这个问题,我将不胜感激。

    谢谢