Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE、
您好!
我已经购买了此太阳能逆变器套件、并尝试使其在实验室环境中正常工作。 迄今为止,我已经完成了以下步骤:
1.由12V 和15V 电源供电
2.短接 TP8和 TP9
3.在 PV+和 PV-之间连接了一个实验室电压电源(30V)。
此时、我希望获得110V 的输出。 但我只能测量~100mVrms。 我还需要执行哪些其他步骤。
此外、我不确定从何处获取软件来控制 PCB、或者使用哪种软件、因为它不附带任何 DVD 或 USB 驱动器。