This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8301-HC-C2-KIT:编码器有缺陷(工业级 NEMA 23电机-无刷、永久磁体、旋转电机)

Guru**** 2931690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/979559/drv8301-hc-c2-kit-defective-encoder-industrial-grade-nema-23-motors---brushless-permanet-magnet-rotary-motors

器件型号:DRV8301-HC-C2-KIT

您好,

我购买了 NEMA 23工业级电机、在测试时发现 编码器中缺少索引脉冲。

A、B 脉冲正常、但索引脉冲始终处于高位(5V) 、我需要获取速度和位置、因为我在电机中执行 FOC。

是否有可能更换电机?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    主题专家回答您的问题。 但是、我们一直在应对该地区恶劣的天气和停电、而且响应速度可能很慢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Haritha、

    1. 您使用此电机的时间有多长?
    2. 您在哪里购买了该产品?
      1. 这是否包含在套件中?
      2. 这是另一个 TI 器件型号吗?
    3. 您能描述一下您使用的是电机的哪些导线以及它们的连接方式吗?

    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cody、

    我们在2021年1月26日收到了不到一个月的电机。 在 使用电机时、我们发现了问题。

    我们从 TI 网站购买、

    答:是的、我们随套件一起购买(Booster XL - DRV 8301)

    B.马达零件号 M-2310P-LN-O4K。

    我们已从 F280049C Launchpad 向 编码器提供5V 电源、编码器的 DSO Index 脉冲中显示始终为高电平。 即使我们旋转电机、它也会显示相同的值。

    我在这里也附上 DSO 图像供您参考。  

    此致

    Haritha Hari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Haritha、

    Launchpad 上连接了哪些物理线、LaunchPad 上的哪些引脚连接了这些线?  

    我知道这听起来很重要、但我想确保您没有将错误的导线从编码器连接到 Launchpad 或电源/接地。

    此外、在添加图像时、请使用"插入/编辑媒体"按钮:

    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cody、

    电机编码器由主测试进行检查。  

    我刚刚用手旋转电机、  我给编码器黑线接地、红线接 Vcc (5V)、然后 检查 DSO 中的 A (蓝线)、B (橙色线)和 INDEX (棕色线)脉冲。

    用手旋转电机时,A、B 脉冲会产生90度相移,但无论电机旋转如何,索引脉冲始终显示高电平(5V)。 现在,我认为这清楚地表明编码器存在问题,我在这里附加编码器和 DSO 图像,以获得更多的澄清

    因此,请指导我更换电机,因为 我认为这是编码器问题。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Haritha、

    如果您希望退货,请在 https://www.ti.com/productreturns/docs/createReturn.tsp 上开始退货流程 。  由于这是从 TI 商店购买的产品、因此应使用此表单作为支持。

    此外、在表格中、请将此帖子作为您的退货批准。

    此致、
    Cody

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Cody

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Cody、

    我已在 TI 替代论坛中填写 了所有故障分析详细文档、但他们拒绝了两次。  

    请建议一种解决方法、 并尽快更换。 电机的保修期也为36个月。

    我在此附上 TI 的拒绝消息

    此致、

    Haritha Harari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Haritha、

    很抱歉,我不清楚。 我们不会就此进行"故障分析"。

    请退回此申请、申请"产品更换"、申请应获得批准。

    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cody、

    我 已经在 这个 TI 更换论坛中填写了所有 详细文档、 上传的文档也会显示出来 、这是完整更换论坛请求的一部分、但他们拒绝了两次。  

    上一篇文章中随附的是 TI 的拒绝消息,但没有关于拒绝论坛的原因的详细信息。

    是否有任何其他方法可用于更换电机。  

    此致、

    Haritha Harari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Haritha、

    上一个帖子(3月4日)中显示的回复表明您请求了"故障分析"、并指出" EVM 不支持故障分析(FA)。"

    我们不对 EVM 进行故障分析、但我们会根据具体情况返回 EVM。 我相信您填写的表单不正确
    "故障分析"。

    如果是这种情况、请重新提交请求更换的表单。 如果您认为您已正确提交表格、请向我发送您的问题或 TT 编号、我将尝试查看该表格。

    此致、
    Cody