This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:低温电源开启异常

Guru**** 2579345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/980620/tms320f280025-low-temperature-power-on-abnormal

器件型号:TMS320F280025

您好专家、

我有一位客户在 F280025上制作新项目。

最近,他们正在进行高温/低温测试。

它们在特定条件下发现、

当温度为-30且 VAC =165V 时、3.3V 电压将满足压降要求、但没有复位。

温度为-30且 VAC =220或265V、 这种现象不会发生。

这里是两个波形和动力总成、12V 用于另一个部件、您可以忽略它。

您是否分享了这种情况的一些潜在原因?

e2e.ti.com/.../low_5F00_temp_5F00_power_5F00_on.7z

BR

Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emma:

    给我们几天时间来查看您发送的数据、我们的一位专家将在第二天或第二天对您作出更详细的答复。

    此致、

    Nirav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emma:

    我在提供的波形中看到、它只是经历压降的3.3V 电压轨、5V 电压轨看起来会正常斜升。 除了 F28002x 器件及其相应电路外、还有哪些其他电路(如果有)连接到3.3V 电源轨?

    两个波形之间的 T_VDDIO 斜坡时间是否不同? 我无法分辨、因为时间标度不同。 您能否确认在压降情况下符合 VDDIO 斜坡数据表规格?

    最棒的

    Kevin

    编辑:原理图中的 E17是什么组件? 不熟悉该符号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、

    它是 电解电容器100uF/25V。

    BR

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、

    [报价 USER="Kevin Allen18"]您能否确认在该下降的情况下是否符合 VDDIO 斜坡数据表规格?

    与客户工程师核实 后、两者的 T_VDDIO-RAMP 与数据表匹配、最大值为10ms

    他们想知道、如果无法消除这种现象、会影响 F28002X 正常工作吗?

    他们很快就会试跑、这个问题对他们来说非常重要。

    BR

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emma、

    [引用用户="Emma Wang "]如果无法消除这种现象,是否会影响 F28002X 正常工作?

    波形的下降看起来像是进入器件的 BOR 范围(< 3.0V)。 它们可能具有 BOR 触发的器件、并且器件会在加电期间复位几次。 是否存在潜在的启动时 Bors 问题取决于他们的应用。

    下面列出了一些说明和注意事项、以确定出现3.3V 电压的原因:

    • 这可能与5V 电源的上电速度对于3.3V LDO 来说不够快有关。 LDO 的上升速度似乎快于5V 电压轨。 在这种情况下、可能无法满足 LDO 的压降电压规格、尤其是在温度较低的情况下(压降电压通常规格较低)。
    • 3.3V 电压轨上的其他电路可能突然消耗更多功率

    最棒的

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、

    感谢您的善意建议! 我有客户对其进行测试。

    [引用 user="Kevin Allen18">波形中的骤降看起来像是进入器件的 BOR 范围(< 3.0V)。 它们可能具有 BOR 触发的器件、并且器件会在加电期间复位几次。 是否存在潜在的启动时 Bors 问题取决于他们的应用。[/QUERP]

    这意味着如果在其应用程序中没有对启动程序的额外限制。

    那么 F28002X 可以正常工作、没有问题吗?

    BR

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emma、

    不用客气。 也收到了团队中其他人的意见和建议。

    [引用用户="Emma Wang "]

    这意味着如果在其应用程序中没有对启动程序的额外限制。

    那么 F28002X 可以正常工作、没有问题吗?

    [/报价]

    一旦电源处于(并保持)稳定状态并且处于数据表的建议运行条件内、F28002x 将正常工作。

    根据 VDDIO 在压降之前处于工作电压范围内的时间、器件可以在复位发生之前开始执行应用代码。 这可能是一个问题、具体取决于应用。 我们建议他们尝试找出系统中的根本问题。

    最棒的

    Kevin