您好专家、
我有一位客户在 F280025上制作新项目。
最近,他们正在进行高温/低温测试。
它们在特定条件下发现、
当温度为-30且 VAC =165V 时、3.3V 电压将满足压降要求、但没有复位。
温度为-30且 VAC =220或265V、 这种现象不会发生。
这里是两个波形和动力总成、12V 用于另一个部件、您可以忽略它。
您是否分享了这种情况的一些潜在原因?
e2e.ti.com/.../low_5F00_temp_5F00_power_5F00_on.7z
BR
Emma
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好专家、
我有一位客户在 F280025上制作新项目。
最近,他们正在进行高温/低温测试。
它们在特定条件下发现、
当温度为-30且 VAC =165V 时、3.3V 电压将满足压降要求、但没有复位。
温度为-30且 VAC =220或265V、 这种现象不会发生。
这里是两个波形和动力总成、12V 用于另一个部件、您可以忽略它。
您是否分享了这种情况的一些潜在原因?
e2e.ti.com/.../low_5F00_temp_5F00_power_5F00_on.7z
BR
Emma
尊敬的 Emma:
我在提供的波形中看到、它只是经历压降的3.3V 电压轨、5V 电压轨看起来会正常斜升。 除了 F28002x 器件及其相应电路外、还有哪些其他电路(如果有)连接到3.3V 电源轨?
两个波形之间的 T_VDDIO 斜坡时间是否不同? 我无法分辨、因为时间标度不同。 您能否确认在压降情况下符合 VDDIO 斜坡数据表规格?
最棒的
Kevin
编辑:原理图中的 E17是什么组件? 不熟悉该符号。
Emma、
[引用用户="Emma Wang "]如果无法消除这种现象,是否会影响 F28002X 正常工作?
波形的下降看起来像是进入器件的 BOR 范围(< 3.0V)。 它们可能具有 BOR 触发的器件、并且器件会在加电期间复位几次。 是否存在潜在的启动时 Bors 问题取决于他们的应用。
下面列出了一些说明和注意事项、以确定出现3.3V 电压的原因:
最棒的
Kevin
Kevin、
感谢您的善意建议! 我有客户对其进行测试。
[引用 user="Kevin Allen18">波形中的骤降看起来像是进入器件的 BOR 范围(< 3.0V)。 它们可能具有 BOR 触发的器件、并且器件会在加电期间复位几次。 是否存在潜在的启动时 Bors 问题取决于他们的应用。[/QUERP]
这意味着如果在其应用程序中没有对启动程序的额外限制。
那么 F28002X 可以正常工作、没有问题吗?
BR
Emma
Emma、
不用客气。 也收到了团队中其他人的意见和建议。
[引用用户="Emma Wang "]
这意味着如果在其应用程序中没有对启动程序的额外限制。
那么 F28002X 可以正常工作、没有问题吗?
[/报价]
一旦电源处于(并保持)稳定状态并且处于数据表的建议运行条件内、F28002x 将正常工作。
根据 VDDIO 在压降之前处于工作电压范围内的时间、器件可以在复位发生之前开始执行应用代码。 这可能是一个问题、具体取决于应用。 我们建议他们尝试找出系统中的根本问题。
最棒的
Kevin