This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027F:是 VREGENZ 上可接受的10kOHm 上拉电阻

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/981627/tms320f28027f-is-a-10kohm-pull-up-on-vregenz-acceptable

器件型号:TMS320F28027F

您好、在最新的数据表中、有以下关于禁用内部1.8V LDO 的注释:



我们目前使用10kOhm 上拉电阻、在专门针对该引脚的数据表中看不到任何有关电流消耗的文档。

是否可以使用10kOhm 电阻器将 VREGENZ 上拉至 VDDIO、或者我们是否需要在没有上拉的情况下将引脚直接连接至 VDDIO?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、

    我与团队进行了检查、功能上此引脚内部有一个21k-60k 下拉电阻。  为了安全起见、我建议使用更强的 pu (2.2k)或仅将 pu 替换为 连接到 VDDIO 的0欧姆分流器。

    最棒的

    Matthew