This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28388D:调试 EnterCAT 函数时遇到问题

Guru**** 2755615 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/981472/tmdscncd28388d-problems-encountered-when-debugging-entercat-function

器件型号:TMDSCNCD28388D

尊敬的团队:

我的客户在调试 TMDSCNCD28388D EnterCAT 函数时遇到了一些问题。  

他按照"EtherCAT 从站控制器软件用户指南"的步骤操作、并转到"4.2设置 TwinCAT"的第七步: 在验证是否安装了实时以太网适配器时、他无法在"已安装并可随时使用的设备(实时功能)"中找到实时以太网适配器、并且"兼容设备"中没有可供选择的设备。

想问什么地方出错了?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绿色环保、

    TwinCAT 仅支持 Intel 网络控制器。 请参阅 Beckhoff 站点"系统要求"下的"支持的网络控制器"。

    此致、
    Praveen