主题中讨论的其他器件: LVSERVOMTR
您好!
我想将具有差分编码器 的电机与 F28069M LaunchPad 配合使用。 我听说差分编码器可降低 PWM 开关产生的噪声耦合、因此它对于我的项目而言将更加稳健。 F28069M LaunchPad 能否接受差分编码器? 我需要进行哪些修改?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我想将具有差分编码器 的电机与 F28069M LaunchPad 配合使用。 我听说差分编码器可降低 PWM 开关产生的噪声耦合、因此它对于我的项目而言将更加稳健。 F28069M LaunchPad 能否接受差分编码器? 我需要进行哪些修改?
尊敬的 James:
F28069M 及其 LaunchPad 无法接收差分信号(我认为 USB 外设除外)。 您将需要一个外部接收器器件来将差分信号转换回单端信号。 您是否有一个带差分编码器的电机 PN? 希望查看其输出。
LAUNCHXL-F28069M 具有两个增量编码器接口/接头(板载5V 转换)、适用于器件的 QEP_A 和 QEP_B 模块。 但它需要单端输入。
最棒的
Kevin
尊敬的 Kevin:
感谢您的离线帮助。 我想在这里发布您的回复、以便为您关闭 E2E 主题。
我想这将有助于您了解 BOOSTXL-POSMGR EVM、它具有板载 RS-485/422差动收发器。 如果电机编码器的电压电平与这些器件匹配,则应该能够使用电路板。