This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28069M:接口差分编码器

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28069M, LVSERVOMTR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/980801/launchxl-f28069m-interface-differential-encoder

器件型号:LAUNCHXL-F28069M
主题中讨论的其他器件: LVSERVOMTR

您好!

我想将具有差分编码器 的电机与 F28069M LaunchPad 配合使用。 我听说差分编码器可降低 PWM 开关产生的噪声耦合、因此它对于我的项目而言将更加稳健。  F28069M LaunchPad 能否接受差分编码器? 我需要进行哪些修改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    F28069M 及其 LaunchPad 无法接收差分信号(我认为 USB 外设除外)。 您将需要一个外部接收器器件来将差分信号转换回单端信号。 您是否有一个带差分编码器的电机 PN? 希望查看其输出。

    LAUNCHXL-F28069M 具有两个增量编码器接口/接头(板载5V 转换)、适用于器件的 QEP_A 和 QEP_B 模块。 但它需要单端输入。

    最棒的

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    这是一个类似于 LVSERVOMTR 所用的 Teknic 电机、但可订购的终端具有-D、而差分编码器则不是-K。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您的离线帮助。 我想在这里发布您的回复、以便为您关闭 E2E 主题。

    我想这将有助于您了解 BOOSTXL-POSMGR EVM、它具有板载 RS-485/422差动收发器。 如果电机编码器的电压电平与这些器件匹配,则应该能够使用电路板。

    差分器件将极大地提高抗噪性和导线距离能力。 如果 需要、建议联系 RS-485/422接口团队了解更多详细信息。