This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:Vref 的电容

Guru**** 2964200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/979768/tms320f28069-capacitance-for-vref

器件型号:TMS320F28069

当我们使用内部基准时、Vref HI 和 Vref Lo 上的建议电容是多少

此致、

RJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramon、

    请参阅以下主题、该主题将有所帮助:
    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/862652


    谢谢、
    Brett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Brett、

    设计图如下所示。 设计面临哪些不利条件? 1k 接地是否是唯一推荐的方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramon、

    由于这不是预期的用例、因此我们没有在这种情况下进行测试、也无法提供非常坚定的建议。

    我们怀疑这种类型的连接不会产生重大问题、只是可能会给系统增加一点额外的噪声。

    如前所述、我们建议客户将 VREFHI 连接到 VDDA 或 VSSA。

    希望这对您有所帮助!


    谢谢、
    Brett