请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28388D 您好!
我正在进行一项设计、我们希望在与 FPGA 相同的 PCB 上使用双核 C2000。 除了 MCU 和 FPGA 之外,该设计还包括用于 MCU 的外部 SRAM (使用)。 您能否就 C2000 MCU 和 FPGA 之间的连接建议使用的方法提出建议、或为此类连接建议任何文档? 低延迟对于应用尤其重要。 我目前已经研究了使用 外部存储器接口(EMIF)、其中一个片选用于 SRAM、另一个用于 FPGA、或者在使用 FSI 与 FPGA 进行通信时使用 EMIF 用于 SRAM