This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:将 C2000 MCU 与单独的 FPGA 连接

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/978765/tms320f28388d-connecting-the-c2000-mcu-with-a-separate-fpga

器件型号:TMS320F28388D

您好!  

我正在进行一项设计、我们希望在与 FPGA 相同的 PCB 上使用双核 C2000。 除了 MCU 和 FPGA 之外,该设计还包括用于 MCU 的外部 SRAM (使用)。 您能否就 C2000 MCU 和 FPGA 之间的连接建议使用的方法提出建议、或为此类连接建议任何文档? 低延迟对于应用尤其重要。 我目前已经研究了使用 外部存储器接口(EMIF)、其中一个片选用于 SRAM、另一个用于 FPGA、或者在使用 FSI 与 FPGA 进行通信时使用 EMIF 用于 SRAM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用] 我目前已经研究了使用 外部存储器接口(EMIF)、其中一个片选用于 SRAM、另一个用于 FPGA、或者使用 EMIF 用于 SRAM、同时使用 FSI 与 FPGA 进行通信[/引用]

    由于您已经将 EMIF 与外部 SRAM 连接、因此在这种情况下使用 EMIF 是一个不错的选择。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 您是否了解有关此类通信的任何良好文档或应用手册?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看此 应用手册 是否有帮助。

    此致、

    Vivek Singh