This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:XRS 引脚意外变为低电平

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/977782/tms320f28335-xrs-pin-goes-low-unexpectedly

器件型号:TMS320F28335
主题中讨论的其他器件:TPS3828

大家好、

我正在进行设计、CPU 在上电时挂起时出现问题。

内部看门狗被禁用、但在 TPS3828释放引脚后、XRS 引脚变为低电平。

顺便说一下、这并不是每次都发生、某些上电操作符合预期、但仅当短暂的低电平时才会发生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、

    您能否澄清一下、当您提到禁用看门狗时、您是指 TPS 器件上的看门狗还是 C2000内部的看门狗?  第二个 XRSn 失效后、C2000器件是否正常工作?

    最棒的

    Matthew