请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CCSTUDIO-C2000
在 CCS8.1中,可以将 C2000Ware 和 controlSUITE 添加到 TI Resource Explorer 中,,
如何在 CCS10.2中执行此操作?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号:CCSTUDIO-C2000
在 CCS8.1中,可以将 C2000Ware 和 controlSUITE 添加到 TI Resource Explorer 中,,
如何在 CCS10.2中执行此操作?
您好!
请注意、我们不再积极支持 controlSUITE。 如果您想获取电机控制或数字电源相关配套资料、请查看 TIREX 中提供的 C2000Ware-MotorControl-SDK 和 C2000Ware-DigitalPower-SDK 软件包。 TIREX 可通过访问 dev.ti.com/.../explore 在网上查看
您可以通过 Web 或在 CCS 中在本地计算机上安装软件包。 下载后、通过选择"View"->"Resource Explorer"、该软件包将在 CCS 中可用。
此致、
Ozino