This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO-C2000:如何在 CCS10.2?中添加 C200Ware 和 controlSUITE

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, C2000WARE, C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK, C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/974632/ccstudio-c2000-how-to-add-c200ware-and-controlsuite-in-ccs10-2

器件型号:CCSTUDIO-C2000

在 CCS8.1中,可以将 C2000Ware 和 controlSUITE 添加到 TI Resource Explorer 中,,

 如何在 CCS10.2中执行此操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请注意、我们不再积极支持 controlSUITE。 如果您想获取电机控制或数字电源相关配套资料、请查看 TIREX 中提供的 C2000Ware-MotorControl-SDK 和 C2000Ware-DigitalPower-SDK 软件包。 TIREX 可通过访问 dev.ti.com/.../explore 在网上查看  

    您可以通过 Web 或在 CCS 中在本地计算机上安装软件包。 下载后、通过选择"View"->"Resource Explorer"、该软件包将在 CCS 中可用。

    此致、

    Ozino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。