请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28388D 您好!
刚才想知道参考手册中 F28388D 特性的以下陈述、F28388D 闪存中的字节大小是多少。 是512 K、8位字节或16位字节。
同样、这里的字大小是16位或32位。
每个 CPU 具有512KB (256KW)闪存
此致、
Golivi Suresh
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
刚才想知道参考手册中 F28388D 特性的以下陈述、F28388D 闪存中的字节大小是多少。 是512 K、8位字节或16位字节。
同样、这里的字大小是16位或32位。
每个 CPU 具有512KB (256KW)闪存
此致、
Golivi Suresh
[引用] 这是否意味着44KB RAM 对应44K 的8位数据。 [/报价]
正确。
[引用] 同样、我看到的是一个闪存存储器地址 指向一个16位数据。 在这种情况下,512 KB 的闪存分别与512K 的16位而不是8位有关。 如果我的理解有误、请改正。 [/报价]
很抱歉、我不理解您的问题。 512KB 表示512K 的8位、这只是闪存的整体大小。 C28x 是16位内核、因此最小地址大小为16位而不是8位。
希望这一点很清楚。
此致、
Vivek Singh