This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:关于 F28388D 闪存中的字节和字大小

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/977456/tms320f28388d-regarding-the-byte-and-word-size-in-flash-of-f28388d

器件型号:TMS320F28388D

您好!

   刚才想知道参考手册中 F28388D 特性的以下陈述、F28388D 闪存中的字节大小是多少。 是512 K、8位字节或16位字节。

同样、这里的字大小是16位或32位。

每个 CPU 具有512KB (256KW)闪存  

 

此致、

Golivi Suresh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    字节为8位、字为16位。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是否意味着44KB RAM 对应于44K 8位数据。

    • 每个 CPU 具有44KB (22kW)的本地 RAM

    同样、我看到的是一个指向 16位数据的闪存地址。 在这种情况下,512 KB 的闪存分别与512K 的16位而不是8位有关。  如果我的理解有误、请改正。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用] 这是否意味着44KB RAM 对应44K 的8位数据。 [/报价]

    正确。

    [引用] 同样、我看到的是一个闪存存储器地址 指向一个16位数据。 在这种情况下,512 KB 的闪存分别与512K 的16位而不是8位有关。  如果我的理解有误、请改正。 [/报价]

    很抱歉、我不理解您的问题。 512KB 表示512K 的8位、这只是闪存的整体大小。 C28x 是16位内核、因此最小地址大小为16位而不是8位。  

    希望这一点很清楚。

    此致、

    Vivek Singh