This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8301-69M-KIT:InstaSPIN-MOTION 惯性识别实验5c 返回惯性零

Guru**** 2822885 points

Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/976377/drv8301-69m-kit-instaspin-motion-inertia-identification-lab-5c-returns-zero-for-inertia

器件型号:DRV8301-69M-KIT
主题中讨论的其他器件:MOTORWARE

您好!

我一直在尝试运行实验5c、惯性和摩擦始终为零。 它会为 Rs 生成一些疯狂的值、因此我关闭了 Rs_Recalc、但它仍然不会产生惯性值。 当我设置 VelIdRun = 1时、它有时会在一秒钟内保持为真。 有时、它会立即复位为0。 电机根本不旋转。 VelIdErrorID 中没有任何信息。 它始终为零。 使用和不使用 EnableForceAngle 都尝试过它-没有任何区别。 其中一个有趣的方面是 gMotorVars.VdcBus_kV 的读取值基本上为零。 但是、当我测量总线电压时、它实际上是24V、这是应该的。 我已经运行了电机识别实验。 我已经运行了几乎所有实验、达到5c、取得了一定的成功、甚至还取得了一些成果、只是对惯性和摩擦力进行了猜测。 不过、我真的想使用实际值。

谢谢、

Dave Reagan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在、对于运动实验、我将遇到以下消息:

    加载程序错误。

    加载文件时遇到问题:

    C:\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\sw\solutions\instaspin_motor\boards\drv8301kit_revD\f28x\f2806xM\projects\ccs\proj_lab05d\Release\proj_lab05d.out

     此消息仅在运动实验中出现。 FOC 实验可进行编译和加载。

    发生什么事了?

    谢谢、

    Dave Reagan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有人会回答?

    已经是24小时了...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的-第二个问题"加载程序错误"结果只是一个语法错误。

    不过、我仍然无法从 Lab05c 中获得惯性和摩擦测量值。

    此致、

    Dave Reagan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    我不熟悉您的套件、但发现奇怪的是 CCS 调试 ICDI 探针未读取总线电压变量。 您是否忘记单击调试窗口框架顶部的持续刷新图标? 如果没有、您也可以在观察窗口选项卡(工具栏视图观察)上为任一变量设置一个观察(如果缺失)。 有时、CCS 调试您必须关闭视图、打开一个新视图、尤其是在 MCU 寄存器停止报告值时/是否为真。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 GL:

    感谢您的回复。 很奇怪、总线电压报告为零、此时显然不是。 不过、我认为这可能是有关实际问题的线索。 在我运行的任何其他实验中都不会发生这种情况。 无论如何、我决定使用数据表中的惯性值。 在接下来的实验中、它似乎效果非常好。 我必须在摩擦过孔试错处闭合-我的当前猜测必须非常接近。

    谢谢、

    Dave