请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28027 尊敬的德州社区:
我发现技术参考手册(如下所示)之间的"比较模块"数量存在差异
第443页:
这些器件具有三个比较器、如下表所示、并在表7-2中进行了说明。 名称地址范围大小(x16)描述 COMP1 6400h–641Fh 1比较 器比较器2 6420h–643Fh 1 比较器比较器3 6440h–645Fh 1比较器
和数据表(2)
此外、在 Orcad 模型中不报告 COMP3引脚。
那么问题是:TMS320F2802x 有多少个比较器?
提前感谢