This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027:质量差异;比较模块数量(&quot);数量

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/976587/tms320f28027-discrepancy-in-compare-modules-amount

器件型号:TMS320F28027

尊敬的德州社区:

我发现技术参考手册(如下所示)之间的"比较模块"数量存在差异

第443页: 
这些器件具有个比较器、如下表所示、并在表7-2中进行了说明。 名称地址范围大小(x16)描述 COMP1 6400h–641Fh 1比较 器比较器2 6420h–643Fh 1 比较器比较器3 6440h–645Fh 1比较器


和数据表(2)

此外、在 Orcad 模型中不报告 COMP3引脚。

那么问题是:TMS320F2802x 有多少个比较器?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尼科拉

    感谢您访问 E2E 论坛。  F2802x 器件系列只有2个比较器;因此在这种情况下 TRM 是不正确的。  我将提交错误报告以修复 TRM。  如果您的应用需要、F2803x 系列器件确实有3个比较器。

    数据表中的器件比较表(在本例中位于第6页) 在出现差异时应作为可信任的参考。  感谢您将此事提请我们注意。

    最棒的

    Matthew