This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027F:使用一个驱动器将多个 ACIM 并联

Guru**** 2747375 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/976347/tms320f28027f-paralleling-several-acim-with-one-drive

器件型号:TMS320F28027F

大家好!

美好的一天!

在某些情况下,如风扇或泵应用程序中,我看到有2个或3个或更多的电机连接到一个驱动器,

在 V/F 系统中是可能的,因为转子的角度没有考虑到。

问题1:是否可以在 FOC 模式下进行这种连接?

问题2:假设我们有两个采用  FOC 控制方法的电机、如果我们加载一个电机、下一个电机将会发生什么情况?  

问题3:据我所知,在 FOC 中,控制将是扭矩动态的,所以如果我们加载一个电机,下一个电机将会旋转得更多,对吧?

感谢您的关注

Dave。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    我们需要将您的问题重新分配给电机驱动专家、他将很快回答您的问题。

    最棒的

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Q1:否 在此模式下、只能使用标量 v/f 等开环控制来驱动具有相同规格的多个电机。 FOC 需要电机参数和反馈电流/电压信号来估算转子位置和速度。

    问题2:对问题1的答复是,否

    Q3:否 如果使用 FOC、一个电机必须使用专用驱动器来控制其扭矩。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助、亲爱的 Luo