请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28027F 大家好!
美好的一天!
在某些情况下,如风扇或泵应用程序中,我看到有2个或3个或更多的电机连接到一个驱动器,
在 V/F 系统中是可能的,因为转子的角度没有考虑到。
问题1:是否可以在 FOC 模式下进行这种连接?
问题2:假设我们有两个采用 FOC 控制方法的电机、如果我们加载一个电机、下一个电机将会发生什么情况?
问题3:据我所知,在 FOC 中,控制将是扭矩动态的,所以如果我们加载一个电机,下一个电机将会旋转得更多,对吧?
感谢您的关注
Dave。