This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRINSPIN:使用带有高压套件的 F28069m ISO 控制卡进行串行发送

Guru**** 2835675 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSHVMTRINSPIN, DRV8312

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/973978/tmdshvmtrinspin-serial-send-using-f28069m-iso-control-card-with-the-high-voltage-kit

器件型号:TMDSHVMTRINSPIN
主题中讨论的其他器件: DRV8312

您好!

我将 f28069m ISO 控制卡与 TMDSHVMTRINSPIN 搭配使用。 如上一篇文章中所述、使用 ISO 控制卡:

1) 1)我能够将数据从目标发送到主机、但我无法将数据从主机发送到目标。(即目标接收不起作用)

注意:由于我能够使用具有 drv8312 EVM 套件的同一控制卡发送和接收数据、因此控制器工作正常。

在使用 ISO 控制卡的 USB 端口时、我通过填充 M3[J5]跳线禁用了 hvkit UART 端口。

在 hvkit 文档中、提到了以下有关串行接收争用问题的信息。

这是否意味着、我无法使用 ISO 控制卡的 USB 端口进行串行通信? 我是否需要检查控制卡或 hvkit 上的跳线设置、以确保串行通信正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mukul、

    使用 ISO controlCARD、当您连接到 TMDSHVMTRINSPIN 套件时、无法将数据从 PC 终端发送到 C2000器件。 这是因为您必须禁用 ISO controlCARD 上的 USB 转串行适配器、以避免在 C2000器件的 RX 线路上使用多个驱动器。

    如果您希望通过主机 PC 与 controlCARD 之间的 UART 通信、则需要使用 HVMTRINSPIN 套件中的嵌入式 XDS100。  

    此致、
    Cody