This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:增加 F28035上用于 ADC 采集的 CLA 和 CPU 共享存储器。

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28035

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/971213/tms320f28035-increase-cla-and-cpu-shared-memory-on-f28035-for-adc-capture

器件型号:TMS320F28035

您好!

我正在开发 TMS320F28035、我想在 CLA 中以可能的最高采样率实现模拟捕捉(通过确保对采样率的控制=>相同频率)

目标是通过这些值捕获512个值、并让 CPU 进行处理。

遗憾的是、CPU 和 CLA 之间的共享存储器不足以捕获这些数据。

是否有任何方法可以改进共享存储器?

我首先使用 CCS 中 RESSOURCE Explorer 的示例 Example_2803xClaAdc 开始设计。 默认 情况下、NUM_DATA_POINS=20。

非常感谢您的观看。

此致。

穆罕默德。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、在该器件上、共享存储器相当有限。  一个选项是让 CLA 使用 CLA 数据 RAM 1、填充512个值、然后让 C28x 将存储器重新映射到主 CPU。  虽然 C28x 处理这个数据、CLA 可以使用 CLA 数据0。   

    如果您可以选择、较新的器件具有更灵活的 CLA 存储器选项。   

    此致

    Lori