请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28035 您好!
我正在开发 TMS320F28035、我想在 CLA 中以可能的最高采样率实现模拟捕捉(通过确保对采样率的控制=>相同频率)
目标是通过这些值捕获512个值、并让 CPU 进行处理。
遗憾的是、CPU 和 CLA 之间的共享存储器不足以捕获这些数据。
是否有任何方法可以改进共享存储器?
我首先使用 CCS 中 RESSOURCE Explorer 的示例 Example_2803xClaAdc 开始设计。 默认 情况下、NUM_DATA_POINS=20。
非常感谢您的观看。
此致。
穆罕默德。