This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M35H52C:CAN 通信故障

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/968769/f28m35h52c-can-communication-failure

器件型号:F28M35H52C

您好!

配置 gpipopinConfigure (GPIO_PE0_CAN0RX)

GPIOPinConfigure (GPIO_PE1_CAN0RX)

GPIOPinTypeCAN (GPIO_Porte _BASE、GPIO0 | GPIO1)寄存器显示如上述 CAN 正常通信链路所示

将其更改为 gpioinConfigure (GPIO_PE6_CAN0RX)

GPIOPinConfigure (GPIO_PE7_CAN0RX)

GPIOPinTypeCAN (GPIO_Porte _BASE、GPIO6 | GPIO7)

该寄存器如下所示。 修改后 CAN 通信无法连接。

请指出修改引脚配置后需要更改的配置。 非常感谢