请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28027 工具/软件:Code Composer Studio
大家好、
我将使用 F28027的死区模块为半桥转换器生成互补信号。 到目前为止、一切正常、但我对死区子模块的半循环功能有疑问。
当前、ePWM 被配置为在 SYSCLKOUT/1 (TBCTL CLKDIV 和 HSPCLKDIV = 0)上运行、而半个周期被禁用。
我的问题是:如果我启用半循环、它是否仍然有效、因为时钟已配置为最大值?
谢谢