This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28027:ePWM 死区半循环

Guru**** 2546950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/967966/ccs-tms320f28027-epwm-dead-band-half-cycling

器件型号:TMS320F28027

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我将使用 F28027的死区模块为半桥转换器生成互补信号。 到目前为止、一切正常、但我对死区子模块的半循环功能有疑问。

当前、ePWM 被配置为在 SYSCLKOUT/1 (TBCTL CLKDIV 和 HSPCLKDIV = 0)上运行、而半个周期被禁用。

我的问题是:如果我启用半循环、它是否仍然有效、因为时钟已配置为最大值?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、您应该可以、这是半周期计时的点。 在半周期模式下使用时、死区将在2倍 TBCLK 输入下工作。

    此致、
    Cody

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 今天、我使用示波器进行检查、它可以与任何 TBCLK 配合使用。

    谢谢