This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8301-69M-KIT:InstaSPIN 启动电机需要多长时间?

Guru**** 2927520 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8312

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/987914/drv8301-69m-kit-how-long-does-it-take-instaspin-to-start-up-a-motor

器件型号:DRV8301-69M-KIT
主题中讨论的其他器件:TMDSCNCD28069MISODRV8312

我希望使用其中一个 TI 快速入门套件来评估适用于我的应用的 InstaSPIN。 应用程序是打开一扇门。  车门由电机和齿轮传动系统驱动。  从电机控制器从门完全打开时收到"打开"信号开始、所需时间不得超过30ms。    我已经选择了一个电机和适当的传动比、该传动比将提供足够的功率来在这个时间范围内打开车门。  我已经观看 了有关 电机控制的 TI 培训视频、InstaSPIN 看起来很有希望能够驱动我选择的电机。  我不确定的是与 InstaSPIN 相关的延时时间。     特别是 InstaSPIN-FOC 内有一个称为"自动启动"的算法。  根据我的理解、这会使电机在 FAST 观测器能够接管之前旋转。  这个过程对我来说听起来很慢。  我似乎找不到任何有关自动启动程序运行时间的信息。  是否可以估算自动启动器将电机加速到足以快速接管电机所需的时间?  如果事实证明电机运行缓慢、是否可以使用配备霍尔效应传感器的电机来缩短启动时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这取决于电机和硬件板。 如果您使用速度控制器的高增益和更大的扭矩电流启动电机、并且硬件具有足够的过流能力来驱动电机、则可以获得快速响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DRV8312-69M-KIT 呢?  此套件包含 DRV8312三相逆变器基板、Piccolo TMDSCNCD28069MISO controlCARD 和 BLDC/BLAC NEMA17 55W 电机。  是否可以估算 Auto Starter 在 FAST 接管此设置之前启动电机所需的时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如上所述、启动时间取决于硬件板、控制器增益、电机上的负载增加以及运行目标速度。

    是的、具有 TMDSCNCD28069MISO controlCARD  的套件支持具有 FAST 的 instaspin foc. 您可以使用此套件进行评估。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以使用霍尔传感器的反馈完全旁路自动启动器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、如果电机具有可提高启动性能的霍尔传感器。