This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28062:AD 结果随温度变化而变化

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/988881/tms320f28062-ad-result-variation-along-with-temperature-variation

器件型号:TMS320F28062
主题中讨论的其他器件:LM4040

您好!

我的客户使用 F28062来感测其功率级的输出电压。

它们使用外部基准 LM4040作为 AD 基准。

1000V 输出电压通过电阻分压器缩放到2.8V、然后输入到 F28062 AD 输入端口。

我们将观察到、当温度从-40C 变为60C 时、对于要采样的1000V 直流电压、AD 结果将变化高达15V。

难点在于、差异不是线性的、不同电路板之间的差异也不同。 例如、有些仅变化3V、有些变化15V、这使得它们很难通过软件进行补偿。

我们只有典型的 ADC 温度系数、是否有最小值/最大值?

温度漂移是否在-40°C 至60°C 之间呈线性?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    对于 F28062器件的额定 ADC 温度漂移、我们没有最小值/最大值。 我将询问我们是否存储了任何数据、这些数据显示其在您所描述的温度范围内的线性度、并在明天返回给您。

    此致、

    Marlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    我们没有温度系数的完整特性数据。 不同器件之间的漂移量预计会有所不同。

    此致、

    Marlyn