Other Parts Discussed in Thread: LM4040
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28062 主题中讨论的其他器件:LM4040
您好!
我的客户使用 F28062来感测其功率级的输出电压。
它们使用外部基准 LM4040作为 AD 基准。
1000V 输出电压通过电阻分压器缩放到2.8V、然后输入到 F28062 AD 输入端口。
我们将观察到、当温度从-40C 变为60C 时、对于要采样的1000V 直流电压、AD 结果将变化高达15V。
难点在于、差异不是线性的、不同电路板之间的差异也不同。 例如、有些仅变化3V、有些变化15V、这使得它们很难通过软件进行补偿。
我们只有典型的 ADC 温度系数、是否有最小值/最大值?
温度漂移是否在-40°C 至60°C 之间呈线性?
谢谢。