This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28075:用于 secureboot 的128位与256位密钥

Guru**** 2897910 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28075, CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/987135/tms320f28075-128-bit-vs-256-bit-key-for-secureboot

器件型号:TMS320F28075
Thread 中讨论的其他器件: CCStudio

我们希望在基于 C2000 DSP 的新设计中实现安全启动。 我们正在开发 TMS320F28075。

我们了解到、该芯片在其引导 ROM 中没有硬件加速的安全引导。 但是、正如本文档第3节所建议的(此处)、我们希望在软件中复制安全启动。 我们在 CCStudio 中获得了用于生成 CMAC 标签的十六进制实用程序。 十六进制实用程序使用128位密钥来生成标签。 在目标 DSP 端、我们找到 了此处提供的库。 遗憾 的是、该库是256位密钥库、我们无法找到与十六进制实用程序兼容的128位版本。

我们想知道、您是否可以帮助找到与 CCStudio 10中的十六进制实用程序提供的 CMAC 标签兼容的 AES_CMAC 软件库。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    主题专家已分配给此主题、您可以在接下来的24小时内收到回复。  

    谢谢、此致

    Pramod

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholas、

    我仍在与安全所有者一起研究这一问题、希望在 Tomm (星期一第22天)结束时获得更多信息。  对拖延表示歉意。

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    对此进行了任何更新?

    谢谢、
    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nick、

    很抱歉、由于延误、团队正在研究我们今天可以分享的内容。  我相信我们将能够共享、但这些 LIB 正在进行一些代码清理、 让我看看我是否能在外部共享这个数据。

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nick、

    对于 F28075上的128位实现、获取此 加密应用手册 并将其代码应用于 C2000的最简单路径。  我的理解是、这几乎是一个1:1端口、只需进行少量更改即可用于 C2000。

    请告诉我、这是否足以让您的客户实现目标。

    最棒的

    Matthew