Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28075, CCSTUDIO
Thread 中讨论的其他器件: CCStudio
我们希望在基于 C2000 DSP 的新设计中实现安全启动。 我们正在开发 TMS320F28075。
我们了解到、该芯片在其引导 ROM 中没有硬件加速的安全引导。 但是、正如本文档第3节所建议的(此处)、我们希望在软件中复制安全启动。 我们在 CCStudio 中获得了用于生成 CMAC 标签的十六进制实用程序。 十六进制实用程序使用128位密钥来生成标签。 在目标 DSP 端、我们找到 了此处提供的库。 遗憾 的是、该库是256位密钥库、我们无法找到与十六进制实用程序兼容的128位版本。
我们想知道、您是否可以帮助找到与 CCStudio 10中的十六进制实用程序提供的 CMAC 标签兼容的 AES_CMAC 软件库。
谢谢你。