This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 相位强度和电压强度控制

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8305

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/988452/phase-intensity-and-voltage-intensity-control

主题中讨论的其他器件:DRV8305

早上好、

我对微控制器和这类东西非常陌生。 我想使用 F28027F launchpad 和驱动器 DRV8305来尝试一些电感。 我只想控制相电压和相位强度、以便获得所需的输出。 我是否需要使用 InstaSpin FOC? 我一直在读数、如果我不使用电机速度控制、而是使用相位电压控制、这对我来说是理想的。 这是n´t 我将使用一个电机、但只使用一个电感、因此我将使用一个转换器。

除了 CCS 之外、我应该使用哪些软件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您正在处理什么应用? 是用于三相电机控制吗? 还是太阳能逆变器之类的电源? 或其他应用?

    InstaspIN-FOC 仅用于电机控制、通过将逆变器的输出电压转至电机来控制电机的转矩输出或速度。 该软件不能用于转换器。

    我将请我们的电源专家 为您提供帮助。