请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:DRV8305早上好、
我对微控制器和这类东西非常陌生。 我想使用 F28027F launchpad 和驱动器 DRV8305来尝试一些电感。 我只想控制相电压和相位强度、以便获得所需的输出。 我是否需要使用 InstaSpin FOC? 我一直在读数、如果我不使用电机速度控制、而是使用相位电压控制、这对我来说是理想的。 这是n´t 我将使用一个电机、但只使用一个电感、因此我将使用一个转换器。
除了 CCS 之外、我应该使用哪些软件?