主题中讨论的其他器件:ISO7741
您好~我想问一些有关 LaunchPad28379板的问题
首先、我想使用 LaunchPad28379中的 ECAP 模块。因此、我 的信号通过 J11输入
电路如下图所示、我还使用 IC ISO7741。 IC 输出应为5V 脉冲波。
并将51欧姆和1nF 连接到 J11 

我不知道为什么板上需要1K 欧姆和1nF 电阻(如第二张图片所示)??
如果考虑电路板中的1k 欧姆和1nF、如何计算脉冲波的 RC 时间常数、哪一个 ISO 7741输出?
我还想知道 DSP 如何确定 ECAP 的波形上升沿和下降沿?