This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:ECAP 的某些电路问题

Guru**** 2767285 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/987787/launchxl-f28379d-the-some-circuit-problem-for-ecap

器件型号:LAUNCHXL-F28379D
主题中讨论的其他器件:ISO7741

您好~我想问一些有关 LaunchPad28379板的问题
首先、我想使用  LaunchPad28379中的 ECAP 模块。因此、我 的信号通过 J11输入
电路如下图所示、我还使用 IC ISO7741。 IC 输出应为5V 脉冲波。
并将51欧姆和1nF 连接到 J11

我不知道为什么板上需要1K 欧姆和1nF 电阻(如第二张图片所示)??
如果考虑电路板中的1k 欧姆和1nF、如何计算脉冲波的 RC 时间常数、哪一个 ISO 7741输出?
我还想知道 DSP 如何确定 ECAP 的波形上升沿和下降沿?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="472959" URL"~/support/microcontrollers/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/987787/launchxl-f28379d-the-some-circuit-problem-for-ecap "]我不知道为什么板上需要1K 欧姆和1nF 电阻(如第二张图片所示)??

    请注意、F2837x 微控制器不能承受5V 电压、您需要对任何5V 信号进行电平转换。 在 f28379d LaunchPad 设计中、这需要在多个引脚上进行处理。 这些引脚旨在用作编码器接口、对于此应用、上拉电容器和去耦电容器是一个不错的选择。

    [引用 userid="472959" URL"~/support/microcontrollers/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/987787/launchxl-f28379d-the-some-circuit-problem-for-ecap "]如果考虑板中的1k 欧姆和1nF 电阻、如何计算 ISO 7741输出的脉冲波的 RC 时间常数?

    可以轻松评估 RC 充电时间。  https://www.digikey.com/en/resources/conversion-calculators/conversion-calculator-time-constant  

    [引用 userid="472959" URL"~/support/microcontrollers/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/987787/launchxl-f28379d-the-some-circuit-problem-for-ecap、还想知道 DSP 如何确定 ECAP 的波形上升沿和下降沿?

    eCAP 观察 GPIO 缓冲器、并根据 eCAP 的配置在配置的电平转换发生时捕获 TSCTR 的值。  

    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的 Apply Cody~

     这些引脚旨在用作编码器接口、对于此应用、上拉电容器和去耦电容器是一个不错的选择。


    我知道 QEP 接口的这个应用、所以需要电平位移来改变电压电平、但是我想问为什么 应用需要上拉和去耦电容。

    可以轻松评估 RC 充电时间。

    我想与您确认答案。eqivalent R=51 C=2nF 对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上拉电阻有助于将引脚保持在已知正常状态。 去耦电容器为噪声分流到接地提供了一条路径。

    RC 滤波器设计取决于您期望的频率噪声以及您希望反馈信号 切换的频率。 理想情况下、滤波器的 FC 远低于您的噪声、这样它可以抑制噪声、同时 FC 必须保持合理的高于预期信号频率、否则您的信号将失真。  

    不要太担心、使用计算器进行估算、然后在调试电路时调整 R 和 C。 如果您的 FC 过低、您可能无法获得任何信号、或者您的信号可能看起来像锯齿波形或鲨鱼鳍波形。

    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您与我分享信息。我知道了。谢谢您~~