This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:ECAP 检测错误

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/983920/launchxl-f28379d-the-ecap-sensing-error

器件型号:LAUNCHXL-F28379D

我使用 ECAP 模块 来测量脉冲波占空比。
如下图所示

我使用 eCAP1 (GPIO26)来检测上升沿和下降沿的图片。 但通过实验、我不明白为什么在上升沿、我的  
Cature1中的计数器将被复位。 紫色波是 ECAP 中的 TSCTR。 我使用 DAC 函数进行观察。

我的设置是上升沿(EVENT1记录计数器值) 下降沿(事件2记录计数器值也是如此并重置计数器)

e2e.ti.com/.../ti_5F00_code.txt


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ECAP1SYNCIN 配置为什么? 此外、黄色信号和绿色信号之间的区别是什么?

    此致、

    Nirav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ECAP1SYNCIN 配置为?  
    这就是为什么我要在我的应用中使用 eCAP1 Ecap2 Ecap3的原因。 我希望它们的计数器可以同时计数。

    绿色波形是 GPIO26的信号输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ECAP1SYNCIN 配置为?  
    这就是为什么我要在我的应用中使用 eCAP1 Ecap2 Ecap3的原因。 我希望它们的计数器可以同时计数。

    绿色波形是 GPIO26的信号输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Chen——不确定这个问题是否得到解决。 但输入信号的噪声需要滤除。

    此致、

    Nirav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是~~我已解决。感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是~~我已解决。感谢您的帮助。