This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 它是否有适用于+-15V LEM (电流传感器)的任何解决方案

Guru**** 2792415 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV401, OPA2350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/985647/does-it-have-any-solution-for--15volt-lem-current-sensor

主题中讨论的其他器件:DRV401OPA2350

大家好!

美好的一天!

我在 Design Drive 套件中看到、它使用  的磁通门电流传感器模块具有0~5 μ V 电压、因此很容易 将其转换为0~3.3V

15V AD +15哪个 磁通门电流传感器模块正在使用它,它是否有任何参考设计知道如何将它转换为0~3.3V?

感谢您的关注

Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    请原谅延迟。   

    我们的器件可以提供帮助、但我相信您希望使用的器件与 DRV401类似。  DRV401提供了一些信号调节功能、但您必须设计磁性元件。   这已证明是大多数人面临的一项挑战。

    那么、您是否看到了类似 DRV401的东西?  如果是、请告诉我您是要更改系统完整电压还是仅更改输出值。  如果您需要创建较低的电压、则无法实现、因为它需要5V 的电源电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier

    感谢您的回复

    没有、我正在使用 LEM (LA 200-P)传感器200A 传感器、我想知道如何将-15V~+15V 转换为0~3.3V 以便在 instaSPAIN-FOC 中使用

    它是否有适合 TIDA (参考 设计)的解决方案?

    感谢您的关注。

    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、

    如果您正在寻找转换电路、请查看这些电路。  它们没有确切的电压、但您可以进行修改  

    https://www.ti.com/lit/ug/tidu015/tidu015.pdf

    https://www.ti.com/lit/an/sbaa374/sbaa374.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Javier、感谢您

    我发现 https://www.ti.com/lit/an/sbaa374/sbaa374.pdf 很有用,

    现在的问题1:我们是否应该使用 OPA2350而不是 OP320?

    问题2:Tidu015.pdf 和 sabaa374有何不同?

    感谢您的关注。

    Dave。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 javeir:

    您的答案是完美的、谢谢!

    我还下载了模拟计算器、 该计算器非常适合 设计 此类 转换电路。

    再次感谢

    Dave。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、

    谢谢、如果您有更多问题、请再次发帖。

    Javier