Other Parts Discussed in Thread: DRV401, OPA2350
大家好!
美好的一天!
我在 Design Drive 套件中看到、它使用 的磁通门电流传感器模块具有0~5 μ V 电压、因此很容易 将其转换为0~3.3V
15V AD +15哪个 磁通门电流传感器模块正在使用它,它是否有任何参考设计知道如何将它转换为0~3.3V?
感谢您的关注
Dave
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Dave、
请原谅延迟。
我们的器件可以提供帮助、但我相信您希望使用的器件与 DRV401类似。 DRV401提供了一些信号调节功能、但您必须设计磁性元件。 这已证明是大多数人面临的一项挑战。
那么、您是否看到了类似 DRV401的东西? 如果是、请告诉我您是要更改系统完整电压还是仅更改输出值。 如果您需要创建较低的电压、则无法实现、因为它需要5V 的电源电压。
Dave、
如果您正在寻找转换电路、请查看这些电路。 它们没有确切的电压、但您可以进行修改
亲爱的 Javier、感谢您
我发现 https://www.ti.com/lit/an/sbaa374/sbaa374.pdf 很有用,
现在的问题1:我们是否应该使用 OPA2350而不是 OP320?
问题2:Tidu015.pdf 和 sabaa374有何不同?
感谢您的关注。
Dave。