This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28032:ADC 输出变化变得更大

Guru**** 2872290 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/984314/tms320f28032-adc-output-variation-become-larger

器件型号:TMS320F28032

你(们)好

 

我们的客户在 F28032上遇到 ADC 问题。

他们猜、当环境温度发生变化时、ADC 输出变化会更大。

 

ADC 获取直流(2.5V)信号、128个采样数据(256us 采样周期、2us 周期)

 执行 FFT 处理。

-当环境温度被加热或冷却时(用于电吹风的评估目的)、

 ADC 输出变化变得更大。 而且、它会导致市场上的故障

 

 

问题1:以下问题是否是预期行为?

    “当环境温度发生变化时,ADC 输出变化会变得更大。”

 

问题2:客户使用60MHz 时钟(4.6MSPS)。

    根据勘误表、存在与 ADC 相关的相同问题。

    上述客户是否使用了其中的一种?

谢谢、此致、

哈塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="74227" URL"~/support/microcontrollers/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/984314/tms320f28032-adc-output-variation-become-larger "]

    问题1:以下问题是否是预期行为?

        “当环境温度发生变化时,ADC 输出变化会变得更大。”

    [/报价]

    您能否详细说明"变体"对客户的意义? 它是指样本似乎受到额外白噪声(随机)影响的 codestread 之类的东西、还是指样本作为一组远离室温平均值的漂移?

    我不会感到惊讶的是、这些样本作为一个组来响应温度变化。 这通常应在数据表最小和最大误差范围内发生。

    [引用 userid="74227" URL"~/support/microcontrollers/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/984314/tms320f28032-adc-output-variation-become-larger "]

    问题2:客户使用60MHz 时钟(4.6MSPS)。

        根据勘误表、存在与 ADC 相关的相同问题。

        上述客户是否使用了其中的一种?

    [/报价]

    是的、我建议客户针对勘误表中记录的所有报告实施建议的变通办法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

     

    >>Q#1:以下情况是否是预期行为?

    >>    “当环境温度发生变化时,ADC 输出变化会变得更大。”

     

    >您能否详细说明"变体"对客户的意义?

    >是否指的是样本似乎受到影响的 codestread 之类的内容

    >通过额外的白噪声(随机),还是样本作为一组偏离室温平均值?

    >我不会感到惊讶的是,样本会因温度变化而成组漂移。

    >这通常是在数据表最小和最大误差范围内发生的。

     

    您指的是什么错误?

    是"Offset error"还是"Overall gain error"。 在中

    www.ti.com/.../tms320f28032.pdf

     

     

    >>Q#2:客户使用60MHz 时钟(4.6MSPS)。

    >>    根据勘误表、存在与 ADC 相关的相同问题。

    >>    上述客户是否会使用其中的一种?

     

    >是的,我建议客户对勘误表中记录的所有报告实施建议的变通办法。

     

    如果它满足勘误条件、那么该值是否可以在某个点突然波动、即使它通常运行得非常好吗?

     

    谢谢、此致、

    哈塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="74227" URL"~/support/microcontrollers/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/984314/tms320f28032-adc-output-variation-become-larger/3639986 #3639986"]

    您指的是什么错误?

    是"Offset error"还是"Overall gain error"。 在中

    [/报价]

    按最小和最大误差、我指的是数据表中的偏移、增益和线性误差。

    [引用 userid="74227" URL"~/support/microcontrollers/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/984314/tms320f28032-adc-output-variation-become-larger/3639986 #3639986"]如果符合勘误条件,即使该值通常运行良好,该值是否会在某个点突然波动?[/quot]

    可能。  但是、您仍然没有澄清"变体"的含义。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    [引用 userid="2198" URL"~/support/microcontrollers/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/984314/tms320f28032-adc-output-variation-become-larger/3640789 #3640789"]根据最小和最大错误、我是指数据表中的偏移、增益和线性错误。

    它们是下面红色框中的参数吗?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、INL。