你(们)好
我们的客户在 F28032上遇到 ADC 问题。
他们猜、当环境温度发生变化时、ADC 输出变化会更大。
ADC 获取直流(2.5V)信号、128个采样数据(256us 采样周期、2us 周期)
执行 FFT 处理。
-当环境温度被加热或冷却时(用于电吹风的评估目的)、
ADC 输出变化变得更大。 而且、它会导致市场上的故障。
问题1:以下问题是否是预期行为?
“当环境温度发生变化时,ADC 输出变化会变得更大。”
问题2:客户使用60MHz 时钟(4.6MSPS)。
根据勘误表、存在与 ADC 相关的相同问题。
上述客户是否使用了其中的一种?
谢谢、此致、
哈塔