Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28027, C2000WARE
主题中讨论的其他器件: C2000WARE
大家好、
我使用 TMS320f28027。 我们在客户处有奇怪的现象、但我们无法在实验室中再现这些现象。 软件更新后、客户的问题得到解决。 在软件更新过程中、有几个方面发生了变化。 现在、我要查找修复问题的代码部分。 由于我目前无法重现问题、因此我依赖于为客户进行的测量。 在这些测量中、我可以看到、由于未知原因、我的器件中的电流增加了大约九个周期。 为此、必须错误地计算占空比。 如果测量的电流值错误、则会发生这种情况。
作为软件更新的一部分、勘误表中描述的问题也得到了解决。 请参阅"ADC:初始转换"。 在第一个出现故障的版本中、使用了 SOC0的结果;更新后、此结果不再使用、而是被丢弃。 在旧软件版本中、电流测量结果取自 ADCRESULT0。 伪造 ADCRESULT0会导致电流测量值不正确。 因此、勘误表中描述的问题可能与我的现象有关。 为了确保我确实修复了原因、我想详细了解故障机制。
ADCRESULT0损坏必须发生什么情况?
该疾病发生时有多严重?
是否在发生故障时输入首选值? (例如1或4095)
连续九次测量是否合理?
我需要做些什么来模拟实验室中的问题?
非常感谢。
此致
Joachim