This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280049C:单一时间图形窗口不显示 SFRA 的小信号

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-DC-DC-BUCK, SFRA, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/985274/launchxl-f280049c-single-time-graph-windows-does-not-show-small-signal-of-sfra

器件型号:LAUNCHXL-F280049C
主题中讨论的其他器件:TIDM-DC-DC-BUCKSFRAC2000WARE

您好!

我指的是文档  

参考设计:TIDM-DC-DC-BUCK
C2000 数字电源 BoosterPack

直到4.g、一切都正常。  

但使用  

将 BUCK_ACTIVeLoadContactEnable 设置为1

 我看到仍然有一个步骤、它不在那里。 输出电流是恒定的。 输出电压是恒定的。  

从样本300中、我可以看到从开始就一直期望的信号噪声。

当我启动 SFRA 时、我在较高层面上看到了正弦、但为什么它高达300样本低?

我希望有类似的东西

安德烈亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="478325" URL"~/support/microcontrollers/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/985274/launchxl-f280049c-single-time-graph-windows-does-not-show-small-signal-of-sfra 中的内容]直到4.g 一切都正常。  [/报价]

    您是否能够在步骤4.g 中看到瞬态负载响应 是否如预期的那样?

    [引用 userid="478325" URL"~/support/microcontrollers/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/985274/launchxl-f280049c-single-time-graph-windows-does-not-show-small-signal-of-sfra "]

     我看到仍然有一个步骤、它不在那里。 输出电流是恒定的。 输出电压是恒定的。  

    从样本300中、我可以看到从开始就一直期望的信号噪声。

    当我启动 SFRA 时、我在较高层面上看到了正弦、但为什么它高达300样本低?

    [/报价]

    如果您的意思是0到2.2V 之间的间隙、这很可能是在满足触发条件之前查看 TCM 缓冲器的伪影。  我看到 TCM 状态为"已布防"、这将解释为什么引线和捕捉帧仍被清零、而临时值的循环缓冲器存储在监控帧中。  TCM 正在等待 TCM 被触发。  请注意、与 DCL 用户指南中的蓝色波形相似:

    我建议调整 TCM 触发最小和最大水平、以便满足 TCM 触发条件。  TIDM-DC-DC-BUCK 中用于将最小和最大电平设置为 TREND_V +/- 100mV 的指令应在瞬态负载响应的大部分时间内有效。  捕获 SFRA 注入可能需要更小的范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你!

    您从哪里获得了该图?

    安德烈亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DCL 用户指南可在 C2000Ware 中的发布目录中找到: ~\C2000Ware_XXXX\libraries\control\DCL\c28\docs