请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-F28379D 主题中讨论的其他器件:SFRA、 BOOSTXL-3PHGANINV
在单个 C2000 MCU 上使用 FCL 和 SFRA 进行双轴电机控制。 (1级)
我在 e2e 中搜索了相关帖子、并说要移除 BOOSTXL-3PhGaNInv 上的 R20、我已经完成了。
但是 在监视窗口中,我可以看到变量发生了变化。 但是图形窗口中没有图形。我该如何操作。我已经检查了从名为"Ctrlstate"的新表达式中获取的表达式,函数是什么?
另外,我想问世贸组织 是否有新版本的 SPRACO3?
以下是我在 CCS 中的捕获。