This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:使用 BOOSTXL-3PhGaNInv 调试 LAUNCHXL-F28379D

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: SFRA, BOOSTXL-3PHGANINV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/984600/launchxl-f28379d-debug-the-launchxl-f28379d-with-the-boostxl-3phganinv

器件型号:LAUNCHXL-F28379D
主题中讨论的其他器件:SFRABOOSTXL-3PHGANINV

在单个 C2000 MCU 上使用 FCL 和 SFRA 进行双轴电机控制。 (1级)

我在 e2e 中搜索了相关帖子、并说要移除 BOOSTXL-3PhGaNInv 上的 R20、我已经完成了。

但是 在监视窗口中,我可以看到变量发生了变化。 但是图形窗口中没有图形。我该如何操作。我已经检查了从名为"Ctrlstate"的新表达式中获取的表达式,函数是什么?

另外,我想问世贸组织 是否有新版本的 SPRACO3?

以下是我在 CCS 中的捕获。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这似乎是重复的帖子。 我们将关闭此主题并继续 讨论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经解决了图形窗口上没有正确图形的问题。 因为现在它有一个 ctrlState 变量、它 shuld 使 CTRL_run、那么所有这些都可以正常工作。 非常感谢!