您好!
我想显示变量图:ACT_POS (单列 int、@0x00015182)和 Next_POS (signed int、@0x00015181)。
但我无法将变量显示为图形。
当我按如下方式设置参数时、
发生以下错误。
IcePick_C_0:读取长度为0x4b0的第0页上的0x15812处的存储器块时遇到问题
当我还按如下方式设置参数时、
但仍然会按如下方式发生错误。
IcePick_C_0:读取长度为0x4b0的第0页上的0x0处的存储器块时遇到问题
这些变量可在表达式窗口和存储器浏览器中查看。
链接器命令文件和映射文件如下:
e2e.ti.com/.../3806.MAP_5F00_File.txt
e2e.ti.com/.../6165.CMD_5F00_File.txt
CCS 版本为9.3.0。
并使用最新的控制套件。
您能告诉我如何将变量显示为图形吗?
我想在实时调试模式下使用它。
此致、
U-SK