This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:运行 CLA 时显示图形

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/983206/tms320f28379d-displaying-graph-when-real-time-debug-with-running-cla

器件型号:TMS320F28379D

您好!

我想显示变量图:ACT_POS (单列 int、@0x00015182)和 Next_POS (signed int、@0x00015181)。

但我无法将变量显示为图形。

当我按如下方式设置参数时、

发生以下错误。

IcePick_C_0:读取长度为0x4b0的第0页上的0x15812处的存储器块时遇到问题  

当我还按如下方式设置参数时、

但仍然会按如下方式发生错误。

IcePick_C_0:读取长度为0x4b0的第0页上的0x0处的存储器块时遇到问题

这些变量可在表达式窗口和存储器浏览器中查看。

链接器命令文件和映射文件如下:

e2e.ti.com/.../3806.MAP_5F00_File.txt

e2e.ti.com/.../6165.CMD_5F00_File.txt

CCS 版本为9.3.0。

并使用最新的控制套件。

您能告诉我如何将变量显示为图形吗?

我想在实时调试模式下使用它。

此致、

U-SK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、U-SK、

    您尝试绘制的变量不是数组正确? 您是否尝试随时间推移绘制相同的变量?

    谢谢、
    Ashwini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashwini、

    感谢你的答复。

    >您要绘制的变量不是数组正确? 您是否尝试随时间推移绘制相同的变量?

    →是。我想用相同的变量而非数组绘制图形。

    如果这些变量包含数组、是否可以在实时调试模式下显示图形?

    此致、

    U-SK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、U-SK、

    由于您的变量是单个元素而不是数组、因此请将 Acquisition Buffer Size 设置为1。

    谢谢、

    Ashwini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashwini、

    感谢您的回复!

    我可以显示变量图。

    此致、

    U-SK