This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F280049C:PMSM 电机的速度控制

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280049C, AMC1311, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/982983/ccs-tms320f280049c-speed-control-of-pmsm-motor

器件型号:TMS320F280049C
主题中讨论的其他器件: AMC1311、controlSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、团队、

我们使用 TMS320f280049c 控制器、终端应用是 a) PMSM 电机始终以固定方向运行、b)固定负载-始终连接、c)软件根据某些用户设置控制电机速度。

1) Pls 请参阅我之前的帖子(https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/973343)-答案是"使用 FAST 估算器旋转电机时、三相电压感应信号是必备信号。"

2)由于该硬件(AMC1311、OPAMP 等)涉及额外成本  我们希望在不使用相电压的情况下控制 PMSM 电机。

3) 3)在下一阶段-我们计划通过一个分流电流移除3相电流。 我们有一个应用手册、介绍如何在代码("spract7.pdf")中执行该操作。 谢谢你。

4) 4)您能否建议一种更好的 SL#2实现方法。 SL#2和#3上是否存在任何相互依赖关系;换句话说、二者是否共存于一个解决方案中。 我们已经在另一家半导体公司推出了类似的解决方案、从而实现了低成本的设计/产品。 我们尚未在 TIDUEG8A、TIDUA15A、TIDUBX1C 等 TI 应用手册中看到相位电压感应。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以在不使用三相电压检测的情况下驱动电机、但无法实现必须具有三相电压检测的 instaspin FOC、如您的参考文献中所述。 您必须使用 SMO/eSMO 或传感- FOC 等其他算法。

    您可能会在 controlSUITE 的以下文件夹中找到 eSMO 示例项目。

    \ti\controlSUITE\development_kits\HVMotorCtrl+PfcKit_v2.1\HVPM_Sensorless

    controlSUITE: https://www.ti.com/tool/controlsuite