Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280049C, AMC1311, CONTROLSUITE
主题中讨论的其他器件: AMC1311、controlSUITE
工具/软件:Code Composer Studio
大家好、团队、
我们使用 TMS320f280049c 控制器、终端应用是 a) PMSM 电机始终以固定方向运行、b)固定负载-始终连接、c)软件根据某些用户设置控制电机速度。
1) Pls 请参阅我之前的帖子(https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/973343)-答案是"使用 FAST 估算器旋转电机时、三相电压感应信号是必备信号。"
2)由于该硬件(AMC1311、OPAMP 等)涉及额外成本 我们希望在不使用相电压的情况下控制 PMSM 电机。
3) 3)在下一阶段-我们计划通过一个分流电流移除3相电流。 我们有一个应用手册、介绍如何在代码("spract7.pdf")中执行该操作。 谢谢你。
4) 4)您能否建议一种更好的 SL#2实现方法。 SL#2和#3上是否存在任何相互依赖关系;换句话说、二者是否共存于一个解决方案中。 我们已经在另一家半导体公司推出了类似的解决方案、从而实现了低成本的设计/产品。 我们尚未在 TIDUEG8A、TIDUA15A、TIDUBX1C 等 TI 应用手册中看到相位电压感应。
谢谢你